Written by Martin Ahner
How do rolling and plain bearings function and what are they use for?
What types of°rolling and plain bearings are there?
What advantages and disadvantages do rolling and plain bearings have?
Bearing elements - Rolling bearing and plain bearing basics
Bearing elements are central components of technical systems. They enable the guidance of moving components, absorb forces and reduce friction between components moving relative to one another. Different types of bearings are used depending on the requirements - in particular rolling or plain bearings.
Bearing elements
Absorbing forces between components moving relative to each other
Reduction of frictional forces
Apoyos de cilindros – Principio de funcionamiento
Los apoyos de cilindros permiten un movimiento predominantemente de rodadura con sólo una pequeña cantidad de deslizamiento. Entre el anillo interior y el exterior se encuentran los elementos rodantes (por ejemplo, bolas o rodillos) que transmiten el movimiento relativo. Este principio reduce significativamente la fricción en comparación con los movimientos de deslizamiento puro
Ejemplo de aplicación de apoyos de cilindros
Los apoyos de cilindros pueden realizar un movimiento de rodadura con sólo un pequeño deslizamiento. Un ejemplo sencillo es el uso en la rueda de una bicicleta
Aquí se puede ver cómo el apoyo de cilindros ejecuta el movimiento de rodadura
¿De qué está hecho un apoyo de cilindros?
- Elementos rodantes: Los elementos rodantes son el elemento central del rodamiento. Se encuentran en una jaula de elementos rodantes. En resumen, se trata de un conjunto de elementos rodantes.
- Anillo exterior del rodamiento: El conjunto de elementos rodantes y jaula es guiado en su pista de rodadura por el anillo exterior del rodamiento.
- Anillo interior del rodamiento: El anillo interior del rodamiento limita el conjunto del elementos rodantes desde el interior. Al igual que el anillo exterior del rodamiento, permite el guiado.
- Jaula de elementos rodantes: Los elementos rodantes se combinan en la jaula de elementos rodantes para evitar los efectos de fricción debidos a los movimientos relativos mutuos.
Diferentes tipos de apoyos de cilindros
Existen diferentes tipos de apoyos de cilindros. El más conocido es probablemente el rodamiento de bolas. Además del rodamiento de bolas, distinguimos entre rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de agujas, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos esféricos como diseños estándar.
Disposición del anillo interior y exterior
Ámbito de aplicación
Ángulo de presión (α)
Otro factor de influencia para diferenciar los distintos apoyos de cilindros es el ángulo de presión. Si se tiene en cuenta el tamaño del ángulo de presión alfa se pueden también distinguir los cojinetes radiales de los axiales.
(cojinete radial) ángulo de presión α: 0 - 45° (cojinete axial) ángulo de presión α: 45 - 90°
Código específico del cojinete formado por letras y números
Una norma ayuda a reconocer el apoyo de cilindros correcto - la DIN 623. Aquí se establece que para denominar los cojinetes se forman códigos. Estos códigos están formados por un prefijo, un indicador básico y un sufijo.
Código específico de cojinete para rodamientos de rodillos cónicos:
Prefijo: ¿Qué piezas individuales de cojinetes completos (anillos, jaulas) se han utilizado?
Indicador básico: ¿De qué serie de cojinetes y coeficiente de taladro se trata?
Sufijo: ¿Qué más informaciones se conocen (estanqueidad, versión de la jaula, tolerancias, etc.)?
La indicación básica 313 08 señala que se trata de un rodamiento de rodillos cónicos con la serie de anchura 1 y la serie de diámetro 3 y que tiene un coeficiente de taladro de 08.
El sufijo describe en este ejemplo que el rodamiento de rodillos cónicos tiene un ángulo de presión y un diámetro de pista según DIN ISO 355.
Ventajas e inconvenientes de los apoyos de cilindros
Los apoyos de cilindros son componentes estándar que se utilizan con frecuencia. Por eso, son también económicos, tienen una gran disponibilidad y se pueden montar y cambiar con facilidad. A pesar de la baja demanda de lubricante y la fácil lubricación, tienen una prolongada vida útil. Además no requieren un régimen mínimo de específico y permiten cargas combinadas.
Los apoyos de cilindros no requieren ningún régimen mínimo de revoluciones, pero las revoluciones tienen un límite superior para evitar el recalentamiento. Además hay que tener presente que los apoyos de cilindros pueden estimular las vibraciones en el sistema. A esto se añade que presentan una gran sensibilidad a los impactos y es muy difícil realizarlos en dimensiones muy grandes o muy pequeñas.
Plain bearings - functioning principle and applications
Plain bearings also absorb forces and guide the motion of moving bodies. This motion is a sliding motion where the supported element rotates in the plain bearing.
As an example, here you can see plain bearings being used in a 3D printer. Plain bearings are also used in other guides and joints and are often used on crankshafts or camshafts in combustion engines.
Internal combustion engines (crankshafts and camshafts)
Pumps and generators
Rolling mills and presses
Gas turbines
° °
An intermediate medium is used between the bearing and the shaft to enable the body in motion to slide smoothly. Do you know what can be used here?
- Gas is used as an intermediate medium to separate sliding surfaces where the application is subjected to extremely low temperatures.
- When hydrodynamic plain bearings are required to release oil during rotation to enable lubrication, they're saturated with oil.
- Thick (greases) and solid lubricants are used when e.g. a vacuum, high temperatures or centrifugal forces make the use of oil lubrications impossible. Graphite, molybdenum disulphide or a PFTE (Teflon) is often used.
- Magnetic fields are used where wear and dirt are not permitted (e.g. clean rooms).
Designs and materials for plain bearings
The design of plain bearings are distinguish by split and one-piece bearings. They can also be thick-walled or thin-walled.
One-piece bearings: Only one bearing bush is used
Split bearings:°Two or more bearing shells are used
Thick-walled:°Thick-walled plain bearings retain their shape and enable functional fulfillment even with no or a light interference fit
Thin-walled:°Thin-walled plain bearings rely on sufficient pressure between the housing and bearing
Note: As with rolling bearings, we differentiate between radial and axial bearings
Dry bearings
Dry bearings can be made from various materials. They are called a solid bearing if just one material type is used, if two or more bonded materials are used it is called a composite bearing. In addition to plastic, aluminium alloys or bronze, they can also be made from e.g. white metal alloys, ceramic or synthetic carbon. When selecting the material, certain requirements should be taken into account.
Aluminium alloys
Bronze
White metals
Ceramic
Synthetic carbon
Naturally, the material should posses good glide qualities and favourable cold-start characteristics. It should also have high strength and not wear quickly.
Cojinetes de deslizamiento hidrodinámicos e hidrostáticos
Además hay cojinetes de deslizamiento hidrodinámicos e hidrostáticos. En ellos se introduce una película lubricante viscosa, con lo que el árbol apoyado está totalmente separado del cojinete de deslizamiento. Este empleo se recomienda con procesos de arranque frecuentes porque así se impide la fricción gracias a la lubricación.
Indicación: En los cojinetes de deslizamiento hidrodinámicos, la película lubricante no se genera por la rotación del árbol, sino por separado a través de una bomba conectada.
Ventajas e inconvenientes de los cojinetes de deslizamiento
Igual que los apoyos de cilindros, los cojinetes de deslizamiento son muy sencillos en su estructura y montaje. Ocupan muy poco espacio y son muy resistentes a los impactos
Ventajas:
- Diseño sencillo
- Ahorro de espacio
- Resistentes a los golpes
- Muy silenciosos
- Adecuados para formas constructivas muy grandes
Desventajas:
- Mayor proporción de fricción con lubricación insuficiente
- Posible desgaste de arranque
- Mayores requisitos de lubricación y mantenimiento en algunos casos
Resumen
Los apoyos de cilindros y los cojinetes de deslizamiento se utilizan para guiar piezas móviles. La clase de movimiento depende entonces de su estructura. Los apoyos de cilindros pueden guiar los movimientos de rodadura; en los cojinetes de deslizamiento, el árbol apoyado se desliza en torno a su eje.
Para diseñar los rodamientos o cojinetes de forma correcta, hay que conocer el esfuerzo al que van a estar expuestos y procurar una lubricación y limpieza suficientes. Los apoyos de cilindros y los cojinetes de deslizamiento se diferencian por sus ventajas e inconvenientes. Lo que tienen en común es que son baratos y sencillos en su diseño, lo que facilita su instalación.
Los apoyos de cilindros pueden guiar movimientos rodantes, en los cojinetes de deslizamiento, el árbol apoyado se desliza en torno a su eje.
Para diseñar los rodamientos o cojinetes de forma correcta, hay que conocer el esfuerzo al que van a estar expuestos y procurar una lubricación y limpieza suficientes.
Los apoyos de cilindros y los cojinetes de deslizamiento son económicos y de estructura sencilla. Por eso, son fáciles de montar.