text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Escrito por Martin Ahner
   
Você quer saber como os metais são estruturados e o que é importante na produção do ferro? 

Aqui você vai descobrir o que são materiais e por que a engenharia de materiais é importante. Você aprende passo a passo a estrutura dos metais, vê como o agrupamento dos átomos forma a rede cristalina e como a partir disso se forma a microestrutura. Além disso, você vai descobrir quais são as propriedades dos metais. Por fim, você acompanha o processo de obtenção do ferro e fabricação do aço e vê quais pontos devem ser observados.

   

Você vai saber
O que são materiais e por que a engenharia de materiais é importante?

Como os metais são estruturados? Átomos - rede cristalina - microestrutura

Quais são as propriedades dos metais?

Como o ferro-gusa é produzido?

O que deve ser considerado na fabricação do aço? 
  

História dos materiais

Desde sempre, nós, seres humanos, precisamos de materiais para diferentes finalidades no dia a dia. Elas influenciam diversas culturas e dão nome a diferentes épocas.

Werkstoffe historie

Classificação dos materiais

Os materiais podem ser classificados em metais e não metais. O aço e a fundição de ferro estão entre os materiais mais utilizados no mundo.

Werkstoff Unterteilung

Engenharia de materiais e sua importância

O uso de um determinado material depende de suas propriedades. Elas podem ser classificadas em diferentes categorias.

  

Para que seja possível classificar os materiais em diferentes categorias e propriedades, são utilizadas diversas metodologias científicas da engenharia de materiais.

  

A engenharia de materiais trata da obtenção e do uso dos materiais, além de analisar suas diferentes propriedades. Assim, ela permite que os materiais sejam utilizados corretamente, que novos materiais sejam desenvolvidos e que os existentes sejam aprimorados.

  

A análise das propriedades exige conhecimento sobre a estrutura interna dos materiais. Só quando você sabe de quais componentes um material é composto e como eles funcionam, é possível obter novos conhecimentos para o desenvolvimento contínuo.

Werkstofftechnik

Estrutura dos metais

Aufbau von Metalle

O aço e o ferro fundido possuem muitas propriedades que tornam esses materiais alguns dos mais utilizados no mundo. No processamento, geralmente trabalhamos com o componente acabado. Mas, afinal, de quais componentes o metal é composto?

  

Muita coisa não é visível a olho nu. Mas, com este microscópio, você pode identificar até os menores componentes. 

Metais ao microscópio

As cargas positivas dos átomos metálicos estão sempre dispostas a distâncias fixas umas das outras e formam os retículos cristalinos. Nesse processo, eles liberam os elétrons negativos, que envolvem o retículo cristalino formando a chamada nuvem de elétrons. Os elétrons podem se mover livremente na nuvem, mas não podem deixá-la.

A atração entre as cargas positivas e negativas resulta em uma ligação metálica forte. Isso garante uma coesão extremamente forte entre os átomos metálicos no retículo cristalino e, consequentemente, a resistência do metal.

Resumo sobre materiais

Agora você sabe que os materiais sempre desempenharam um papel importante e influenciaram muitas épocas e culturas. Você aprendeu que os materiais podem ser classificados, de modo geral, em metais e não metais, e que podem apresentar diferentes propriedades. 

Além disso, você aprendeu que a engenharia de materiais é utilizada para estudar as propriedades dos materiais, permitindo assim o desenvolvimento de novos materiais e a melhoria dos já existentes. Por fim, você viu que os metais são formados por uma microestrutura, retículos cristalinos e, por fim, por átomos metálicos, cuja composição influencia as propriedades metálicas.

  

VOCÊ APRENDEU 
Os materiais sempre desempenharam um papel importante para a humanidade e influenciaram muitas épocas e culturas. 

Os materiais podem ser classificados em metais e não metais. 

A engenharia de materiais estuda as diferentes propriedades dos materiais para desenvolver novos e aprimorar os já existentes. 

Os metais são compostos por uma microestrutura, retículos cristalinos e átomos metálicos. 

Os componentes influenciam as propriedades metálicas. 
 

Metais – estrutura e propriedades
Como os metais conduzem e como podem ser deformados? 

Quais tipos de retículo cristalino existem? 

Quais defeitos de rede podem ocorrer? 

Como é formada uma microestrutura? 

O que são ligas metálicas e quais tipos existem? 

O que são diagramas de fases de ligas metálicas? 
 

  

Estrutura dos metais

Agora vamos analisar em detalhes a estrutura dos metais e suas propriedades. Primeiro, você vai aprender como os metais conduzem eletricidade e como podem ser deformados. Você vai conhecer diferentes tipos de redes cristalinas e ver quais defeitos estruturais podem ocorrer. Em seguida, você vai analisar mais de perto a microestrutura dos metais e entender o que realmente acontece durante a formação de uma liga metálica. Por fim, você vai aprender quais são os tipos de ligas metálicas existentes e como interpretar os diagramas de fases correspondentes.  

Condutividade dos metais

Metalle sind leifähig

Os metais são condutivos e, por isso, são utilizados no dia a dia para diferentes finalidades. A estrutura das redes cristalinas permite compreender melhor a condutividade elétrica.

Deformação dos metais

Além da condutividade elétrica, os metais também são deformáveis. Nesse processo, eles se deformam elasticamente ou plasticamente.

Vamos novamente observar o nível atômico na rede cristalina. Quando uma força é aplicada sobre a chapa, os átomos metálicos são facilmente deslocados de suas posições na rede, mas logo retornam ao lugar original. No entanto, em uma barra de chumbo a posição deslocada na rede cristalina permanece após a aplicação da força, formando assim uma deformação permanente.

Metalle sind verformbar

Rede cristalina dos metais

Você já viu que os átomos metálicos têm algo em comum: eles estão organizados em redes cristalinas. No entanto, as redes cristalinas não têm sempre o mesmo aspecto. Dependendo do tipo de metal, as disposições geométricas dos átomos na rede cristalina também variam. 

   

Aqui você vê novamente os três principais tipos de rede cristalina, agora com suas linhas de ligação. Elas sempre partem do centro do átomo e assim formam uma disposição individual.

    Três principais tipos de rede cristalina

    CÚBICA DE CORPO CENTRADO (CCC) 

     KUBISCH-RAUMZENTRIERT (KRZ)

    O cubo possui um átomo metálico no centro, que é envolvido. Como ela é apenas empacotada de forma solta, não existe uma sequência de empilhamento. 

    O espaço relativamente grande entre os átomos permite a inserção de átomos estranhos adicionais. 

        

    CÚBICA DE FACE CENTRADA (CFC) 

    KUBISCH-FLÄCHENZENTRIERT (KFZ)

    O cubo é composto por um total de 8 átomos nos vértices e um átomo em cada centro das faces. 

    Os átomos estão organizados em três camadas (ABC) e, assim, formam o empacotamento de esferas mais compacto. 

    Uma sequência de empilhamento interrompida leva a falhas de empilhamento, nas quais elementos de liga podem se alojar. Disso decorrem outras propriedades. 


       

    Hexagonal compacta (HEC) 

    HEXAGONAL-DICHTEST GEPACKT (HDR)

    Os átomos metálicos estão organizados em um prisma hexagonal, com um átomo em cada centro das superfícies de base. 3 átomos estão dentro do prisma. 

    A sequência de empilhamento é ABA e, assim, forma um empacotamento de esferas mais compacto. 

    Grandes lacunas na rede oferecem espaço para átomos estrangeiros. 

    Menor conformabilidade a frio do que metais com reticulado CFC. 

    Defeitos na estrutura cristalina

    Metais não são cristais ideais, mas apresentam defeitos na estrutura cristalina. Dependendo do tipo e do tamanho, os defeitos na estrutura cristalina podem ser classificados em três dimensões. A primeira dimensão corresponde aos defeitos zerodimensionais. Esses correspondem a um ponto da estrutura cristalina e podem ser subdivididos.

    Os defeitos zerodimensionais geralmente não têm efeitos negativos sobre as propriedades dos materiais metálicos, mas até possibilitam tratamentos térmicos importantes.

    Defeitos unidimensionais

    Além disso, existem também os defeitos unidimensionais, também chamados de defeitos de linha. Quando um semiplano é inserido na estrutura cristalina regular, a linha é perturbada e assim se forma uma discordância em aresta. As discordâncias são móveis e, portanto, são a causa da deformação plástica dos metais.

    eindimensionalen Fehler

    zweidimensionalen Fehlern

    defeitos bidimensionais 

    Em defeitos bidimensionais, ocorrem falhas de empilhamento na sequência regular das camadas. Falhas de empilhamento surgem por cristalização ou pelo colapso de um aglomerado de lacunas. Defeitos bidimensionais na rede cristalina têm influência sobre a resistência à tração de um metal. 

    Microestrutura

    Você já viu que os metais são formados por muitos grãos de formato regular, que em conjunto constituem a microestrutura. A microestrutura não pode ser identificada a olho nu. Mas, com uma imagem metalográfica de corte, a microestrutura pode ser visualizada em um microscópio metalográfico. 

    A imagem de corte mostra a granulação e os contornos de grão de um metal. A granulação varia de fina a grossa e pode ser ajustada por meio de tratamento específico. Os contornos de grão representam interrupções no arranjo atômico dos grãos e são considerados defeitos de rede bidimensionais mencionados anteriormente. Esses defeitos, por exemplo, surgem durante a cristalização. 

    Gefüge

    Metais de granulação fina apresentam melhores propriedades mecânicas em comparação aos de granulação grossa, pois possuem mais contornos de grão. A extensão dos contornos de grão melhora a tenacidade.  No entanto, em temperaturas elevadas ocorrem processos indesejados de fluência.

    Formas de grão

    Além da semelhança quanto à granulação e aos contornos de grão, existem diferentes formas de grão dependendo do metal e do tipo de rede cristalina.

    GRÃOS GLOBULARESGLOBULARE KÖRNER

    Grãos arredondados, por exemplo, ferro puro 

    GRÃOS POLIÉDRICOS POLYEDRISCHE KÖRNER

    Grãos em forma de polígono, por exemplo, ferro com microestrutura de austenita

    GRÃOS DENDRÍTICOS DENDRITISCHE KÖRNERGrãos em forma de agulha, por exemplo, aço endurecido 

    MICROESTRUTURA EM FORMA DE LAMELA LAMELLENARTIGE GEFÜGECristais em forma de lamela, por exemplo, grafita lamelar do ferro fundido cinzento 

    Ligas metálicas

    Você já viu que os metais não são cristais ideais, mas apresentam defeitos cristalinos intencionais. De todos os metais da tabela periódica, apenas o metal nobre ouro ocorre em forma pura. Todos os demais materiais metálicos são misturas de metais e são chamados de ligas metálicas.

    No processo de liga, um ou mais elementos metálicos são intencionalmente inseridos na rede cristalina de um metal para obter as alterações de propriedades desejadas.

    Legierungen

    Legierungsvorgang

    Quando a temperatura é reduzida após o processo de liga, a fusão começa a esfriar e, ao solidificar, forma uma nova mistura metálica com o elemento de liga.

    Tipos de ligas metálicas

    Os elementos de liga podem se incorporar ao metal base de diferentes maneiras e, no estado sólido, formam dois tipos distintos de microestruturas.

    Liga de solução sólida

    Mischkristall-Legierung

    Liga de mistura cristalina

    Kristallgemisch-Legierung

    As ligas de solução sólida são totalmente solúveis entre si no estado líquido. Durante a solidificação, os metais se distribuem de forma uniforme. Elas são mais resistentes do que os metais base puros, mas ainda assim apresentam boa maleabilidade. Misturas cristalinas também são solúveis entre si no estado líquido; no estado sólido, porém, os metais se agrupam separadamente.

    Diagramas de fases de ligas

    Para pesquisar e aprimorar as propriedades das ligas, seus diagramas de fases são analisados. De modo geral, os diagramas de fases representam os estados físicos dos metais puros. Para isso, utiliza-se o ponto de inflexão na curva de resfriamento ou de aquecimento. 

    Zustandsdiagramme von Legierungen

    Nas ligas, também é considerada a temperatura do segundo metal, assim como a proporção de mistura na liga. Ao transferir todos os pontos de inflexão e conectar os pontos de temperatura, obtém-se o diagrama de fases da liga.   

    Soluções sólidas e misturas cristalinas possuem diagramas de fases diferentes. Soluções sólidas como cobre e níquel se caracterizam por uma solubilidade total tanto no estado líquido quanto no estado sólido.

       

    Zustandsdiagramme von Kristallgemische

    O diagrama de fases para misturas cristalinas como chumbo e estanho é diferente. Ele se caracteriza por uma solubilidade total no estado líquido e insolubilidade no estado sólido.

       

    VOCÊ APRENDEU 
    Corrente elétrica é o fluxo de elétrons.

    Os metais podem ser deformados elasticamente (reversível) ou plasticamente (irreversível).

    Os três principais tipos de redes cristalinas são: cúbica de face centrada (CFC), cúbica de corpo centrado (CCC), hexagonal compacta (HC)

    Os metais não são cristais ideais, mas apresentam defeitos de rede: defeitos zerodimensionais, defeitos unidimensionais, defeitos bidimensionais

    A microestrutura é composta por uma grande quantidade de grãos com formato regular.

    Em ligas, elementos metálicos são intencionalmente inseridos na rede cristalina. Assim, formam-se soluções sólidas e misturas cristalinas.

    Diagramas de fases representam os estados físicos das ligas. 

    Obtenção do ferro-gusa

    Na última seção, vamos primeiro analisar como o ferro-gusa é realmente obtido e quais passos são importantes nesse processo de obtenção. Em seguida, você vai conhecer mais sobre os diferentes processos para produzir aço a partir do ferro-gusa. Por fim, você verá os diferentes métodos de pós-tratamento e de vazamento do aço.   

    Como você aprendeu, o aço é um dos materiais mais utilizados no mundo. O principal componente dele é o ferro. O ferro é encontrado na natureza como minério de ferro, um composto de ferro e oxigênio. Para produzir aço, o ferro precisa primeiro ser obtido por meio de processos de redução. 

    Dois processos de redução são utilizados na obtenção do ferro-gusa. Aqui você vê uma visão geral de ambos os processos. 

    Gewinnung von Roheisen

    Producción de acero

    Una vez que se ha obtenido el arrabio o la esponja de hierro sólida, se aplican los llamados «métodos de afino» para generar el acero. ¿Adivina qué ocurre durante el afino? 

    El método de soplado de oxígeno consiste en introducir en un convertidor el arrabio líquido junto con chatarra de acero y fundentes. A través de un tubo refrigerado por agua, se introduce oxígeno por soplado en el recipiente y se produce una reacción química con las sustancias acompañantes del hierro. El carbono contenido en el arrabio se quema y la cal fija las sustancias acompañantes del hierro. A continuación, el acero y la escoria se funden.

     Sauerstoffaufblas-Verfahren

    El método de horno de arco eléctrico sirve para producir aceros de alta aleación. Para ello, se introducen el arrabio y otros componentes en un horno de fusión. Se bajan electrodos de carbono hasta el relleno y se enciende un arco eléctrico. En el tiempo de fusión, el carbono restante y las sustancias acompañantes se queman. A continuación, el acero y la escoria se funden.

    Elektrolichtbogenofen-Verfahren

    Tras la producción de acero, a menudo quedan componentes indeseados. Para producir aceros de calidad, estos componentes se eliminan mediante tratamientos posteriores. Ahora veremos cómo se llaman y en qué consisten los métodos más importantes. Active los métodos para obtener más detalles. 

    Tratamiento posterior del metal fundido

    DESOXIDACIÓN
    Los elementos fijan el oxígeno liberado al solidificarse la masa fundida. 
    De este modo, se evitan los huecos que favorecen la formación de burbujas de gas. 
    DESOXIDATION

    Desgasificación al vacío

    El refundido del acero líquido favorece la purga de los gases residuales. 
    De lo contrario, estos acaban produciendo tensiones y pequeñas fisuras en el acero a largo plazo.

    Vakuum-Entgasung

    Proceso de refundición

    El bloque de acero inoxidable se activa en el molde de acero (coquilla) a modo de electrodo. Un arco eléctrico funde el bloque de acero en un baño de escoria. 
    El acero fundido gotea a través de una escoria de limpieza, que aglutina las últimas impurezas.

    Umschmelz-verfahren

    Tratamiento con gas de lavado

    El gas de lavado arrastra las impurezas.

    .
    Spülgasbehandlung

      

    Una vez que el tratamiento posterior ha finalizado, el acero líquido se vierte en moldes y adquiere la forma final para el mecanizado posterior. Para ello, se utilizan dos métodos. En la colada continua, el acero se vierte de forma ininterrumpida en un molde continuo refrigerado por agua denominado "coquilla". Al final, se forma un cordón de acero que solo tiene que someterse al laminado final.

    Strangguss Verfahren

       

    Para los bloques de acero de gran tamaño, se utiliza la colada en lingotera, que consiste en verter el acero líquido en moldes de acero. Tras la solidificación, las coquillas se desmoldan cuando aún están al rojo vivo. En cuanto los bloques de acero se enfrían, se pueden utilizar como piezas de forja o perfiles laminados. 

       

    Kokillen-Blockguss Verfahren

       

    Resumen

    Ahora ya sabe que el hierro debe obtenerse primero a partir del mineral de hierro y que esto se hace en altos hornos o mediante reducción directa. También ha aprendido que en la producción de acero se utilizan varios procesos de refinado para reducir el contenido de carbono y eliminar las sustancias acompañantes. 

    Por último, ha aprendido los diferentes procesos para tratar el acero. Se utilizan para eliminar cualquier resto de componentes indeseados. Ahora también conoce dos procesos de fundición que preparan el acero para su posterior transformación. 

       

    LO QUE HA APRENDIDO 
    El hierro se obtiene del mineral de hierro (en altos hornos o mediante reducción directa). 

    Se utilizan distintos métodos de afino para reducir el carbono residual y eliminar las sustancias acompañantes.

    El tratamiento posterior del acero sirve para eliminar componentes residuales indeseados.

    La fundición del acero sirve para preparar el acero para su posterior transformación.