text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

 Escrito por Martin Ahner
   

Tribologia e suas variáveis de influência
O que significa o termo "tribologia"?

Quais subáreas se enquadram na tribologia?

O que é atrito e desgaste?

Quais são as condições de lubrificação e os tipos de lubrificantes existentes e como você seleciona o lubrificante certo?
     
das Tribosystem

¿Qué es la tribología?

La tribología describe "la ciencia y la tecnología de las superficies que interactúan en movimiento relativo".  

Traducido, tribología significa "teoría de la fricción". Según DIN 50 232 describe "la ciencia y la técnica de las superficies que actúan entre sí en un movimiento relativo. Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Vamos a examinar el sistema tribológico. Aquí se ven los clásicos esfuerzos que pueden actuar en los elementos y en qué medida pueden obrar los factores de pérdida en función de las propiedades de un elemento. Como factores de pérdida se han señalado la fricción y el desgaste ejercidos sobre los elementos.  

La lubricación se utiliza contra la fricción y el desgaste y, por eso, la fricción, el desgaste y la lubricación se cuentan entre las áreas estudiadas por la tribología

Fricción  

La fricción se genera, por ejemplo, cuando dos cuerpos en movimiento se tocan en sus límites del material. Esto crea una interacción que contrarresta el movimiento relativo de los cuerpos.  

La fricción puede producirse entre dos o más cuerpos o en el interior de un cuerpo. A la primera se le denomina fricción exterior. La fricción en el interior de los cuerpos se llama fricción interior.  

Äusere Reibung
Innere Reibung

Desgaste

Verschleiß

   

El desgaste se refiere a la pérdida progresiva de material debido a una causa mecánica. El desgaste se produce cuando los cuerpos se rozan demasiado tiempo o con demasiada fuerza, por ejemplo porque la película lubricante ya no es suficiente para separar los cuerpos entre sí. Se denomina desgaste a la creciente pérdida de material debida a una causa mecánica tal. 

Por supuesto, el desgaste no suele ser deseable. En el peor de los casos, este deterioro puede llegar a causar el fallo total. En las alteraciones de la superficie del material se puede observar si las piezas se desgastan.   

Lubricación

¿Tiene alguna idea de para qué se utiliza la lubricación? Active los lubricantes para descubrirlo. 

Las condiciones de lubricación pueden variar desde la lubricación en seco hasta la lubricación total. 

La lubricación se utiliza como agente separador entre dos superficies que se mueven relativamente una hacia la otra. De este modo se reduce al mínimo o se elimina la fricción y el desgaste y se aumenta al máximo la durabilidad de los elementos. Un cometido secundario de los lubricantes es la evacuación del calor y las partículas desgastadas.

Schmierung

Lubricantes

Los lubricantes se presentan en todos los estados físicos. En función del caso de aplicación, uno puede prestarse mejor que otro, pero, en general, los lubricantes líquidos, es decir, los aceites lubricantes constituyen los principales representantes. Aquí encontramos los aceites minerales, los aceites de origen vegetal o animal, así como los de base sintética.

 

Ventajas de los dos tipos de aceite lubricante

Ventajas de los aceites minerales

▪ Aplicación universal 
▪ Menos tóxicos 
▪ Se mezclan mejor 
▪ Mayor disponibilidad 
▪ Mejor compatibilidad con los materiales 

Form 

Ventajas de los aceites sintéticos 

▪ Vida útil 3-5 veces más larga 
▪ Más amplio abanico de temperaturas 
▪ Baja inflamabilidad 
▪ Mejores características de flujo 
▪ Menor volatilidad 

   

Los aceites minerales se obtienen mediante una destilación y refinación específicas de petróleo crudo y tienen una utilización universal. Los aceites sintéticos, por su parte, tienen una durabilidad entre tres y cinco veces más prolongada que los aceites minerales.

Las grasas lubricantes son lubricantes sólidos o semisólidos. Se componen de un lubricante líquido a base de aceite, un agente espesante y otros aditivos. Tienen un efecto sellante frente al agua y las partículas extrañas. 

Schmierstoffe

Selección del lubricante 

La selección de un lubricante adecuado depende de la aplicación respectiva y de las condiciones de funcionamiento específicas. Los factores decisivos de influencia son la carga, la velocidad, la temperatura y las condiciones ambientales. 

Según el ámbito de aplicación, se utilizan en diferentes estados: 

   
Lubricantes líquidos

Los lubricantes líquidos se utilizan en numerosas aplicaciones técnicas, entre ellas: 

  • Aceites de motor 

  • Lubricación de máquinas 

  • Reductores 

  • Sistemas de circulación 

  • Sistemas hidráulicos 

  • Maquinaria textil 

  • Compresores 

  
Solid and semi-solid lubricants

These lubricants are particularly suitable for:°

  • Machines with low speeds°

  • Bearings, joints and gearboxes°

  • Vacuum applications°

  • Use under aggressive environmental conditions°

   
Gaseous lubricants

Gaseous lubrications are used for:°

  • Machines with low loads°

  • High-speed systems (e.g. centrifuges)°

Form 

Choosing the correct lubricant plays a key role in ensuring the reliability, service life and efficiency of technical systems. 

Summary

Tribology is the study of friction, wear and lubrication. These three topics form the core sub-fields of tribology and are directly related to the function and service life of technical components.

Wear can occur where bodies rub against each other when in contact. Lubricants are used to reduce friction and the resulting material removal. Suitable lubrications are be used to partially or completely separate contact faces from each other.

Different physical states of lubricants are used depending on the requirements - gaseous, liquid or solid. 

        

You have learnt
Tribology literally means ‘the study of friction’. 

Friction, wear and lubrication are the key sub-fields of tribology. 

Wear can be caused by friction, where objects rub against each other unintentionally. 

Lubrication can prevent wear. Lubrication can separate bodies completely from one another. A lubricant can be either gaseous, liquid or solid (or semisolid).